This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:AccumulatorCap ()的值在下降?

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365806/bq35100evm-795-accumulatorcap-decreasing-in-value

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

I CURRENT 的 bq35100evm 处于 ACC (累加器模式)中。 设备 已校准。 I CURRENT 将经过以下周期:


1) GE 开启(跳线开启)
2)检查 initcomp 位并确保器件被初始化
3)检查电池状态
4) GAUGE_START
5)读取累积电容、电压、电流和温度
6) GAUGE_STOP
7)读取 accumulatorcap()
//永久重复。

不管怎样、电压是正的、流过的电流是负的。 蓄能器电容看起来接近最高值4.29E^9开始、然后从此减小。

在阅读文档时、似乎它应该升高而不是降低价值。  

"那怎么行?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一点时间对此进行说明。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢-谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 BQstudio + EV2400来校准电量监测计并与之通信? 我会再次检查 CC 偏移是否正确、这似乎是电量监测计计数方向的根本原因。

    下面链接的主题存在类似问题、并且还将一些其他相关主题链接到您的问题。

    (+) BQ35100:累积容量- BIS -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    除非流经的电流为零、否则电荷会持续下降。 您是否确定这不是预期行为-您是否自己连接过设备? 该文档可疑、不说明它在运行中的工作原理。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应从0开始并递增计数。 这是我在 EVM 上看到的

    可以通过读取累积容量并从设计容量中减去剩余容量来计算剩余容量。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在使用 bqStudio 进行校准后、仍能得到倒计数。 可能是物理校准问题?

    我当前使用电源来代替电池。  

    我已连接电源4.8V、且负载=开路(无电流)、  

    我校准了此状态下的电压。

    然后 CC 失调电压

    然后是电路板失调电压。  

    负载(8欧姆电阻器)问题后、电流开始在438mA 周围流动。  

    我校准该状态下的电流。  

    然后、我再校准温度(再次开路、我认为这很重要)。  

    我仍将获得负电流、并且累加器进行向下计数。  


    你能在我的设置中看到一个明显的问题吗?

    我使用的是 bq35100evm  

    修订版 B 001

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置似乎正常。

    您能否共享.srec 文件。

    此致、

    埃文