This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:最短关断时间的最大值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369415/lm5163-maximum-value-for-minimum-off-time

器件型号:LM5163

工具与软件:

数据表将 LM5163的最长关断时间视为50ns 典型值。 此最大值是多少? 另外、此降压转换器的死区时间是多少? 我认为、在计算可能的最大占空比时、还应考虑这种死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaibhav  

    此器件的最大关断时间尚未进行表征、但我想它在~+100N/-25n 容差范围内。 不允许公开披露内部死区时间。

    - EL