This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702-Q1低电压输入时的输出电压查询

Guru**** 1558020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369464/tps7b7702-q1-inquiry-on-output-voltage-at-low-voltage-input-of-tps7b7702-q1

器件型号:TPS7B7702-Q1

工具与软件:

1.当 TPS7B7702-Q1的输入电压为6V 或更低时、输出电压能否保持在12V 以上?

2.请说明下图中的正常模式操作和开关模式操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件(以及大多数 LDO)无法提升输入电压。 它只能调节至较低的电压。  

    正常模式是一种使用控制环路调节输出电压的常规 LDO。 开关模式运行会导轨误差放大器、因此控制环路未激活、输入电压直接传递到输出端(减去压降电压)。

    此致、

    尼克