This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40060:为什么 TPS40060最大 输出电流为10A

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40060, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370581/tps40060-why-tps40060-max-output-current-is-10a

器件型号:TPS40060
主题中讨论的其他器件: LM5145

工具与软件:

根据 TI 网站、TPS40060最大 输出电流为10A。  TPS40060数据表、产品信息和支持| TI.com 造成该限制的因素是什么、如果以高于10A 的电流运行、将会发生什么情况? 我想风险等级也取决于当前的等级。

我们已将此 IC 用于以前的产品、它效果很好、并可用于将要推出的具有更高电流(首选15A)的产品。 欢迎提供任何建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的电流限值是可编程的并且可针对15A 进行配置、前提是假定所有外部组件的尺寸都合适。 一个可能的限制因素是 IC 能够驱动满足输出要求所需的外部 FET。 生成设计时、请确保遵循数据表中的所有建议。

    LM5145也可以满足15A 要求的类似器件: https://www.ti.com/product/LM5145

    LM5145的数据表包括输出电流高达20A 的示例效率数据。

    此致、