This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:我们是否有合适的解决方案与 MPM3695-100竞争?

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364582/tpsm831d31-do-we-have-suitable-solution-to-compete-with-mpm3695-100

器件型号:TPSM831D31

专家、您好!

请问您能否提供合适的解决方案来与 MPM3695-100竞争? 我的客户需要支持高达1000A、输出电压为0.7V~0.9V 的电流。 TPSM831D31 最高只能支持120A。  谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指能够处理1000A 电流的模块吗? 什么是  MPM3695-100?  

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下内容...您可以在 Google 搜索中找到该内容、它是 MPS 模块、可以支持100A、可以并行以支持高达800A 的要求。  

    https://www.monolithicpower.com/en/mpm3695-100.html

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看、并会告诉您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉谁是客户吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud、您好!

    我已将合作伙伴的电子邮件转发给您、因为这是外部 E2E、我无法在此处透露任何信息。 请帮助加快此过程并提供答案。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给您几天时间、我们会给您回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此主题已离线回答。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在还没有可用的解决方案。 谢谢!