This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:兼容 UCC25660的 UCC24624 SR 控制器

Guru**** 2507735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370714/ucc25660-ucc25660-compatible-ucc24624-sr-controller

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC24624

工具与软件:

在前面的论坛问题中、建议将 UCC24624用于与 UCC24660初级侧 LLC 控制器兼容的次级侧 LLC 控制器。 两个控制器如何相互同步?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    UCC24624是一款双路 SR 控制器、可使用 VDS 感应来确定何时导通/关断 FET。 因此它尝试确保 FET 实现二极管独立于初级侧控制器的功能。

    这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     据我所知、初级侧和次级侧之间的同步不存在任何问题、是吗?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mustafa:

    可以。 初级侧控制器和次级侧 SR 控制器之间没有通信。