工具与软件:
您好!
我们在下面的电路中使用 TPS7A49。

当 OUT=8V 时、我们 短接 R48、将其连接到 R49和 FB 引脚、使 TPS7A49 OUT 从8V 变为15V (R48通过晶体管短接至 OUT=15V、而连接至 OUT=8V)。
我们在输出稳定为8V 时执行此操作。
变为15V 需要几毫秒的时间。
数毫秒的延时是否正常变化?
我尝试移除 NR/SS 电容器(认为 SS 电容器会影响变化)、LDO 输出电容器和负载的电源电容器、但影响很小。
大约需要1毫秒。
我 ΔV 了此 ΔI 的平均 Δ t 为1mA (Δ t ΔI ΔT C *Δ t /Δ t)。
LDO 可以轻松驱动比这更高的电流。
为什么环路如此慢?
如何提高速度?
谢谢
吉尔