This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:输出电压变化率

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371134/tps7a49-vout-change-rate

器件型号:TPS7A49

工具与软件:

您好!

我们在下面的电路中使用 TPS7A49。

当 OUT=8V 时、我们 短接 R48、将其连接到 R49和 FB 引脚、使 TPS7A49 OUT 从8V 变为15V (R48通过晶体管短接至 OUT=15V、而连接至 OUT=8V)。

我们在输出稳定为8V 时执行此操作。

变为15V 需要几毫秒的时间。

数毫秒的延时是否正常变化?

 

我尝试移除 NR/SS 电容器(认为 SS 电容器会影响变化)、LDO 输出电容器和负载的电源电容器、但影响很小。

大约需要1毫秒。

我 ΔV 了此 ΔI 的平均 Δ t 为1mA (Δ t ΔI ΔT C *Δ t /Δ t)。

LDO 可以轻松驱动比这更高的电流。

 

为什么环路如此慢?

如何提高速度?

谢谢

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    我认为使电压减速的主要问题是前馈电容器。  这个10nF 电容器与顶部设定点电阻器形成一个时间常数、因此、如果您希望这尽可能快、那么您需要移除10nF Cff。

    LDO 的内部带宽可能会限制速度。  如果没有看到通过移除10nF 电容器实现的改进、请确保输出端具有1mA 负载电流、然后重新测试。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢斯蒂芬。

    哪个电阻器是顶部的设定点电阻器?

    您能解释恒定1mA 是如何影响速度的吗?

    降低200K 和17.4K 会影响速度吗?

    此 LDO 中是否有描述 LDO 速度的参数? (它调节输出的速度)。

    谢谢。

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil:

    R50是顶部设定点电阻器。

    当 LDO 有一些负载电流时、有时具有更高的带宽。  使用1mA 负载时、内部 LDO 电路会通电以为该负载供电、而增加负载通常不会像有0A 负载时那样难于 LDO 响应。

    是的、将200k 电阻器减少到一个较小的值将减少时间常数并增加速度、但是并没有完全省去10nF 电容器时的效果那么好。

    数据表中有一些图形描述了导通时间和瞬态响应时间、这些时间有助于了解 LDO 的速度、具体取决于主导 LDO 输出响应的参数。

    谢谢。

    斯蒂芬