This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:最大器件电流消耗

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372040/tps3430-q1-maximum-device-current-consumption

器件型号:TPS3430-Q1

工具与软件:

大家好、

在数据表中、"8.2.2.1设计要求-设计2"提到了最大器件电流消耗。 根据设计要求、最大电流为200uA、但是在设计结果中、流耗等于10+199uA、超出了 设计要求。 应如何解释? 最坏情况在 设计结果中意味着什么?

谢谢。

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    10uA 是器件的 Iq、待机电流、而199uA 是对 WDO 进行置位时的电流、是器件激活时的电流。 因此、该器件的电流消耗范围为10uA 至199uA、低于200uA 的要求。

    杰西