This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何加快开通 DSG MOSFET 所需的时间?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371989/bq76952-how-to-speed-up-the-time-required-to-turn-on-dsg-mosfet

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我们在条件下进行测试。

MCU 尝试将 DSG MOSFET 的状态从 OFF 控制为 ON、延迟范围为5ms 至220ms。
1.将 DFETOFF 引脚拉低
2.发送 all_fets_on() i2c 命令

MCU 尝试从开到关控制 DSG MOSFET 状态、延迟约为300us。
以将 DFETOFF 引脚拉高
2.发送 all_fets_off() i2c 命令

与导通 DSG MOSFET 和关断 DSG MOSFET 相比、导通 DSG MOSFET 所需的时间过长。

我们还阅读了上一个讨论主题(e2e.ti.com/.../bq76952-dsg-mos-on-delay-too-long)。

AFE 似乎在 NORMAL 模式下执行测量循环、因此可能使 DSG MOSFET 导通所需的时间过长。

是否有办法在 NORMAL 模式下将 DSG MOSFET 状态从 OFF 更改为 ON? 测试模式不符合我们产品的正常使用要求。

thsnks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、ALL_FETS_ON()更新命令每250ms 评估一次。 您看到的5ms 至220ms 的变化取决于在250ms 窗口中发送命令的时间。 部分对此进行了说明  2.4.  的 BQ769x2常见问题解答

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    是否有办法在 NORMAL 模式下将 DSG MOSFET 状态从 OFF 更改为 ON?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    遗憾的是不、没有办法减少这个250ms 窗口。

    此致、

    Thomas Rainey