This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195与 BQ24192

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372486/bq24195-bq24195-vs-bq24192

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:BQ24192

工具与软件:

您好、TI 支持团队:


Kindy 解释了 BQ24195与 BQ24192之间的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    BQ24192和 BQ24195都来自同一个产品系列、因此性能、保护和大多数特性都是相同的。 如下所示。  

    • 不同。 引脚2和3是 BQ24195上用于 USB 类型检测的 D+/D-、而引脚2和3是 PG BQ24192上的 PSEL 和/PSEL。 有关这些引脚功能的详细信息、请参阅相应数据表第4页的"引脚功能"表。  

    • 会有明显的功率差异。 BQ24195适用于移动电源应用。 BQ24195的最大额定升压模式电流高达2.1A、预期输出为 PMID 引脚。 另一方面、BQ24192的额定升压模式电流最大值为1.3A、输出为 VBUS。  
      • 如果您打算在 BQ24195上使用 PMID 输出升压模式、则需要额外的元件才能从升压模式无缝转换到充电模式。 数据表第34页的典型应用图中显示了其他元件。  

    此致、

    Garrett