This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:UCC28C56EVM-066中 R8和 D10的用途

Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56EVM-066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373300/ucc28c56h-q1-purpose-of-r8-and-d10-in-ucc28c56evm-066

器件型号:UCC28C56H-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C56EVM-066

工具与软件:

您好!

 UCC28C56EVM-066中 R8和 D10的确切用途是什么?

D10是为了提供过压保护。 如果输出电压高于18V、它将导通、从而限制输出电压。 但没有电阻器限制电流、因此我想 D10会在过压事件中被破坏?  

数据表中还指定了空载时的最大输出电压为19.3V、那么 D10是否总是在输出端没有负载的情况下导通?  

关于 R8、其目的可能是对电容器放电?  

请参阅随附的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R8将至少引入一些在无负载条件下有助于调节的最小负载。 通常、反馈分压器电阻器作为次级侧调节的一部分存在、并可满足 R8的用途、但由于本设计配置用于初级侧调节、因此不存在反馈分压器电阻器。 如果没有合适的 R8、无负载即真正无负载、且无反激在这种情况下能很好地调节。

    即使 R8就位、VOUT 在空载期间仍可能漂移。 D10粗鲁地将输出电压钳位至18V。 D10为 PDZVTFTR18B、额定功率为1W (~55mA)。 D8的进一步击穿将展示将输出电压降低至18V 以下并导致 D8不导通所需的负载。 还有其他方法可以引入空载调节、但为了实现低元件数和评估目的、这可以正常工作。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细回答、这很有意义!