This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100 CC 和电路板失调电压。 他们的单位是什么?

Guru**** 2505455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372480/bq35100-bq35100-cc-and-board-offsets-what-are-their-units

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

在 TRM (SLUUBH1C–2016年8月–2018年3月修订)中、CC 偏移单位为 mA、电路板偏移单位为"计数"。  

计数什么?

此外、在电流校准过程中、从测量的电流中减去这两个值。 如果电路板偏移量"计数"、则没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将提出一个与此相关的标志、Board Offset 的值应该是"num"、这是一个无单位整数。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    添加 mA 和无单位整数也没有太大意义。 "num"也是空标识符、"num"是什么?

    唯一的相加方法是将电路板偏移用作 mA。

    查看过去的问答、似乎 CC 和 Board Offset 是某种隐藏的深邃知识 对不知道实际上是什么的内容进行校准是很奇怪的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、它应以 mA 为单位、num 是先前文档中用于描述电路板偏移的值。

    此致、

    Evan