This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TPS650861:TPS650861:BUCK3、4、5的步长问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371401/boostxl-tps650861-tps650861-step-size-issue-for-buck3-4-5

器件型号:BOOSTXL-TPS650861
Thread 中讨论的其他器件:TPS650861

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 TPS650861。

根据数据表、默认情况下、BUCK3、4、5步长应为25mV、但输出电压对应于10mV 步长。

请帮助与此. 是否可以修改 BUCK3、4、5的步长?

此致、

Ashish Kumar Pandey

C-dot Delhi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    您纠正了降压转换器3、4、5没有可编程步长、因此不能具有10mV 步长。 可能存在影响您正在测量的结果的不同问题。 您使用的是 EVM 还是新电路板?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们将使用一个新电路板(随附原理图)。 此外、还附加了针对0x5E 和0x38的 I2C 转储以及 OTP 生成器工具以供您参考。

    只有1、2、3、4、5、6的降压转换器用于供电。 无需 LDO 和 SWS。

     未烧录 OTP_EXTRA addresses.jpg 中的值、因为在数据表中找不到地址说明。 这些值由 OTP 发生器工具生成。

    请提供帮助。

    此致、

    Ashish

    e2e.ti.com/.../2548.TPS65086100-OTP-Generator-V2p5.xlsx

    e2e.ti.com/.../tps650861_2D00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    感谢您提供这些信息。 我正在研究这种情况以尝试提供答复。 我可能会有更多的跟进问题、但需要先深入探究。

    谢谢!
    字段中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    根据上图、这些值似乎与 OTP 发生器的要求和25mV 的步长一致:

    0x40 = 1.2V、0x28 = 0.9V、0x70 = 1.8V。

    在技术上、当使用0.025和0.01时、这些值会导致模数为0、但这在预料之中。

    • 您能不能告诉我您在这些电压轨上看到了哪些值、以及一个示波器捕获了这些值?
    • 您能告诉我您在何处测试这些值吗? 引脚可能正在输出此值、并且下游可能会有一些损耗。 或许与 Matt 这样的建议类似。
    • 您是否能够在使用器件时访问 GUI 并读回寄存器?
    • 是否正在绘制负载?  

    谢谢!
    字段中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field:

    我们已在另一个 OTP 存储体上尝试对器件重新编程、这次可以正常工作。  输出电压取决于 相应降压稳压器的设定步长。

    这次我们还烧录了  otp_extra addresses.jp g.中给出的值

    请帮助了解 otp_extra addresses.jp g.中给出的值的含义

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    听得不错。  

    请帮助说明 OTP_EXTRA addresses.jpg
    中给出的值的含义

    我相信您指的是您上图中标有38的项目?  

    这必须处理其 i2c 地址为0x38的编程寄存器。 您可以在 此处链接的数据表第83页的第5.12节中看到此信息、寄存器和有关这些信息的其他信息。 附加寄存器是保留寄存器、只能由 OTP 发生器进行更改、不能手动更改。  

    谢谢!
    字段中