请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1210 工具与软件:
您好!
我将使用此栅极驱动器 IC 设计降压转换器。
不过、我想知道 EN 和 PWM 引脚的输入阻抗是多少?
信号将来自数字隔离器、但输出电源电流是来自数字隔离器的4mA。
该电流是否足以驱动 EN 和 PWM 上的输入引脚? (假设采用 IIM 模式)
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.