This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:关于 IC 的输入阻抗

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374008/lmg1210-regarding-the-input-impedance-of-the-ic

器件型号:LMG1210

工具与软件:

您好!

我将使用此栅极驱动器 IC 设计降压转换器。

不过、我想知道 EN 和 PWM 引脚的输入阻抗是多少?

信号将来自数字隔离器、但输出电源电流是来自数字隔离器的4mA。

该电流是否足以驱动 EN 和 PWM 上的输入引脚? (假设采用 IIM 模式)

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    感谢您就您关于 LMG1210的问题联系 TI。

    该器件的输入引脚连接到200k Ω 下拉电阻器。

    来自数字隔离式电源的4mA 电源电流应足以作为驱动器的输入。

    谢谢!

    William Moore