This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:连接检查

Guru**** 2508345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372788/ucc39002-connection-check

器件型号:UCC39002
Thread 中讨论的其他器件: LM5177

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想使用3x 适配器(每个适配器5A)为其开关系统提供54V 电压、很抱歉、这是我第一次使用 UCC39002、所以我有一些应用问题想要检查。

1.如果客户的系统电源如下、是不是可以工作? 由于这是高压应用、适配器只有 V+和 GND、因此我认为 Radj+和 SNS+应连接到适配器 V+、但如果是、我认为它会导致无法放置 VOUT。 如果这可行、请告诉我与下面的图7-2相比、应该会更改什么连接。  

添加器 IN*3>负载共享(UCC39002*3)>降压-升压保持稳定54V LM5177*3 >砖到12V + POE 54V

  

2.如果不使用 UCC39002、客户应该非常小心地进行布局、以确保3x 适配器可以通过正确的布局来实现电流共享?

 *3> 降压-升压转换器保持稳定54V (LM5177*3) > ORing (LM5050*3)>砖型转换为12V + POE 54V

3.如果客户的适配器内部已经有 UCC39002、而且开关板上只有 V+和 GND、那么如果让3个适配器连接到开关板上同样的 V+和 GND、是否可以实现电流共享?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您是否有可以更好地说明您的系统的方框图或模型? 仅读"加 载器输入*3>负载共享(UCC39002*3)>降压/升压保持稳定54V(LM5177*3)>砖到12V+POE 54V"很难理解

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    讨论后跟进并总结该主题。

    您将无法将 UCC39002与适配器等纯直流电源一起使用。 您需要一个反馈系统才能使负载共享控制器正常工作。 在输入电压和输出电压均为54V 的应用中、使用降压/升压控制器是理想选择、因为您可以根据负载共享根据需要对输出电压进行升压或降压。 UCC39002可以使用 LM5177降压/升压控制器的反馈系统。 我还建议将 UCC39002放置在 ORing LM5050之后。 请参阅下面的方框图。

    此致、

    Jonathan Wong