This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100校准问题?

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375051/bq35100-bq35100-calibration-questions

器件型号:BQ35100

工具与软件:

我们有已安装 bq35100的定制硬件。 不幸的是、当前硬件不支持开路电压校准。

1)电流是否可以校准电压? 有什么影响? 我可以将器件置于低功耗状态以降低电流消耗、但不会将值设为0。  

2)在执行此校准过程时使用电源代替电池是否存在任何问题?


3)对于电流校准、我只打算将器件置于 while 环路中、以保持稳定的电流消耗并使用电源进行校准-这里是否再次出现了任何问题?

4) BOARD/cc_offset 校准的点是什么、如果实际上电流正在流动、为什么要将电流设为0? 这样我就不必在我的功率/放电计算中重新考虑这一点了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Craig、

    1) 1)这可能会影响准确度、我会在准确之后验证您的电压、电流和温度读数。

    2) 2)您应该使用电源来校准电量计。

    3) 3)器件需要上电并处于校准模式。

    此致、

    Evan