This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:绝对最大 SW-GND 电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374650/lmr16006-absolute-maximum-sw-gnd-voltage

器件型号:LMR16006

工具与软件:

您好!


我有一个使用 LMR16006的48V 至7V DC-DC 实施方案。 在初始瞬态之后、数据表指定 SW 到 GND 的最大电压为-0.3V。 我的理解是、在关断周期、SW 至 GND 的电压将等于二极管的正向电压。 在我的应用中、肖特基二极管的 Vf 为700mV、这超出了绝对最大额定值。 我想确保我理解正确、看看您是否认为这令人担忧。 到目前为止、供应没有出现任何问题。

谢谢!

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    这是指 SW 节点的直流电压、而不是类似于二极管正向电压的关断周期的电压。  

    谢谢!

    Richard