工具与软件:
先生、
电池16 不平衡, 一些 电池 从1到15 正在平衡, 但 VC16电压变低 。
文件< > 是 测试数据。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
看起来问题在于原理图上的电阻器 R37。 建议 R37为20Ω。 有关更多信息、请参阅一节 2.5平衡期间的电压测量精度 此小节 顶部电池输入电阻器上的 IR 压降 在 使用 BQ769x2电池监控器进行电池平衡中(修订版 A)
请告诉我这是否对问题有所帮助。
此致、
Thomas Rainey
Thomas Rainey、ñ o.
还有 另一 个问题。 cell1至 cell16 不平衡。 不会对任何 电芯 进行平衡。 万用表测得的 Cell16电压为3300mV。
但 Vc16 电压 为 2800mv 、由 Bq76952读取。 此 问题 偶尔发生。
我 认为 有 以下的东西。
3300-2800 = 500mV;
500mV/R37 = 5mA。 (__LW_AT__R37 是 100Ω。)
在 BQ76952中有不止5mA 的地方 ?