This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:适用于可拆卸电池组的 BMS IC

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374481/bq76952-bms-ic-for-removable-cell-packs

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我正在设计一个具有 BMS 功能的保护电路、其中电池组通常在每个放电周期后都会被移除。 保护电路取决于应用。 电池组还可以停留在充电应用中、因此应支持电芯平衡。 我正在搜索功能与 BQ76952类似的电池管理 IC:

高侧驱动器

电流读数

I2C 或 SPI 接口

电池电压读数和电池平衡

用户通过插头连接电源端子和电池。 我们计划使用两个6节电池组、它们将串联使用。 理想情况下、对于此12S 配置、只需要一个管理 IC。 连接顺序可以变化很重要:例如、可以先连接较高的电池、然后连接下部电池组的电源、然后连接下部电池组的电源、而不是上部电池组的电源。

 BQ76952需要按特定顺序连接电池和电源、否则行为并不总是预期的那样。 尤其是在 BAT 之前连接电芯-

如果能就适合此用例的 IC 提出任何建议、我将不胜感激。

此致、N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76952可以正常工作。 该器件支持随机电池连接(如数据表第一页中所述)。 但是、该器件应与电池一起使用。

    此致、

    Thomas Rainey