This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:BQ35100EVM 跳线电压设置在哪里指定?

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370490/bq35100evm-795-bq35100evm-where-are-the-jumper-voltage-settings-specified

器件型号:BQ35100EVM-795

工具与软件:

跳线设置在哪里指定? 什么跳线设置与什么输入电压相对应?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    跳线设置由串联电池数量定义、如果您查看下面链接的 EVM 原理图、会发现分压器是 J3、只有在将多节跳线放置在 J2上后才能使用。

    bq35100EVM-795评估模块用户指南

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。  

    原理图是否意味着 VEN GPIO 为低电平有效?  

    应如何校准电路板(上面有测量仪表的定制硬件)? 我们是否能够对流动的电流执行电压校准? 当前硬件不支持此功能。


    我们可以使用给定的 EVM 校准"电池组"吗-该校准对我们的定制板是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。  

    原理图是否意味着 VEN GPIO 为低电平有效?  

    应如何校准电路板(上面有测量仪表的定制硬件)? 我们是否能够对流动的电流执行电压校准? 当前硬件不支持此功能。


    我们可以使用给定的 EVM 校准"电池组"吗-该校准对我们的定制板是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)查看原理图、它似乎为低电平有效。

    2)理想情况下,你应该校准电压没有电流,我不知道这将如何影响测量.

    3) 3)理想情况下、您应该校准您使用的电量监测计。

    此致、

    Evan