This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:为了使 COMP 引脚作为误差放大器的输出正常工作、有多少个 V 电平。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369659/uc2843a-how-many-v-levels-are-there-for-the-comp-pin-to-function-normally-as-an-error-amplifier-output

器件型号:UC2843A

工具与软件:

尊敬的专家

目前、在开环状态下分析材料、PIN1 COMP 引脚反馈电压输出为5.7V。 正常材料需要达到6.8V。 我想问问、COMP 引脚有多少个 V 电平才能正常用作误差放大器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的测试电路。 基于数据表、没有不同的电平。 我们需要查看您的电路和测试设置、决定下一步要做什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生

    附文、请提出一些建议:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述如何进行测试以获得 COMP 电压。 施加到电路的哪个部分以及测量位置等的电压

    此外、还请提供器件顶部标识图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生

    机器通电后、使用万用表直接测试以下两个引脚之间的电压差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 COMP 引脚= 6.8V 和5.7V 时、FB 引脚电压和 VDD 引脚电压是多少? 请同时测量这3个电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长一段时间没有通信、因此我将关闭该主题(假设不需要进一步的支持)。