This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:哪个电压(VBUS 或 VSYS)用于 REGN LDO

Guru**** 2506555 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374149/bq25710-which-voltage-vbus-or-vsys-is-used-for-regn-ldo

器件型号:BQ25710

工具与软件:

团队成员、您好!

在 REGN 的以下说明中、LDO 由 VBUS 或 VSYS 供电。 如何确定输入源?
根据我的检查、即使 VBUS 已连接、VSYS (VBAT)电源也已连接到 LDO。 似乎优先考虑了由 VSYS 供电。

我还有一个问题、客户可以向0x38写入一些内容吗? 预计会出现任何问题吗?

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo、

    客户喜欢从哪些来源获取资源? 我在数据表中找不到0x38寄存器。 如果不存在、写入数据将被忽略。

    此致

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    理解 是否忽略对0x38的写入。

    客户只想知道哪个电源将为 LDO 提供电压。 无论提供哪个源都没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25710在适配器功率方面的优先级高于电池功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果适配器电压为5V 且电池电压为10V、则适配器电源优先于电池电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    由于这是采用 NVDC 架构的降压/升压充电器、因此当适配器电压为5V 且电池电压为10V 时、系统轨为11V。  

    仍然优先考虑适配器电源。  

    此致、

    老虎