This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:TPS63805输出异常问题

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375330/tps63805-tps63805-output-abnormal-issue

器件型号:TPS63805

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、我将使用 TPS63805降压/升压来稳定3.3V 至3.3V 输出的输入、

而输出在上电期间面临不稳定问题(如低于 pic)、  

输出似乎在继续斜升之前保持在1.2V 约200us、

我尝试测量 L (输入/输出)、但在这段时间内它不起作用、Tramp 和 Tdelay 为4.47ms 和327.8us

分离 EN 和 VIN 引脚后、 我们可以看到问题将得到解决、  

但需要确认的是、规格中提到的基准 Vin 可以与 EN 引脚连接、

在今天的测量中、我们知道延迟或降低使能电压将解决该问题、  

但是、即使我们已经遵循了基准电路、我能理解导致此问题的可能原因吗? 谢谢你。

EN 引脚输入

将 EN 引脚降至1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    似乎在您的以下屏幕截图中触发了 UVLO_OFF、一旦触发 UVLO_OFF、器件将关断并在 UVLO_ON 之后再次开关。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tao、  

    但是、正如您在波形上看到的、输入电压(绿线)持续上升而没有任何异常、  

    UVLO_OFF 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    实际上、您可以在这里看到当器件开始切换时输入侧的压降。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢、输入电压为1.5V

    但根据我的波形、有两次压降、为什么第二次压降没有启用 UVLO?

    当我将 EN 引脚降低到1.8V 时、输入仍然存在压降、但输出正常、

    是否有任何其他与此问题相关的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    这是正常行为、但不是问题。

    与 EN 的不同电压相比、您可以看到、器件开始开关时的输入电压更高 (2V、而输入电压较高时、输入电压约为1.8V)。 然后、器件可以接受更深的跌落。

    对于两倍的输入压降、我认为它们实际的最小输入电压会有所不同。 总之、根本原因是 UVLO_OFF。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tao、

    但 令 我困惑的是、EVM 上的相同电路组合不存在该压降问题(Vin 和 EN 与输入3.3V 连接)

    这就是我想咨询您的原因 、因为有任何其他与此问题相关的器件、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 William、

    这在很大程度上取决于您的测试系统、例如在电源之间使用的长电缆。 长电缆意味着高直流电阻和寄生电感器、并会导致压降更深。

    此外、在 EVM 中、安装了一个68uF 电容器、这样可以大幅减小输入压降。

    此致

    TAO