This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:输入电压可降至2V。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088-Q1, TIDA-050031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374684/tps61088-q1-the-input-voltage-can-go-below-to-2v

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-050031

工具与软件:

嗨、团队:

从 TPS61088-Q1数据表中、最小输入电压为2.7V。 但我很好奇、为什么在本设计指南 TIDA-050031中可以低于2V?  适用于汽车紧急呼叫应用、eCall 和 T-Box 的备用电池电源参考设计(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我们将在下周早些时候查看并向您提供反馈。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    在设计指南中、Vin 引脚通过二极管连接到 Vo。

    并且 EN 引脚连接到 VCC。

    也就是说、器件始终处于启用状态。

    输出设置点为8V、TPS61088-Q1停止开关。

    当 Vout 下降时、器件开始开关。

    此致、

    Fergus