请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27288 主题中讨论的其他器件: UCC27712
工具与软件:
您好!
我的帐户在寻找 HB 栅极驱动器、要求是:外部自举二极管 和输入互锁功能。
UCC27288的电压和电流能力可以满足客户要求、但它没有互锁功能。 是否推荐 HB 栅极驱动器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ken、您好!
在100-120V 半桥驱动器中、UCC27288可能最匹配、尽管它没有互锁。
有些 HB 驱动器具有外部自举二极管和互锁功能、但它们是600V HB 驱动器。 UCC27712具有互锁功能和外部二极管。 但是、此器件具有~100ns 的较长传播延迟以及 150ns 的死区时间。 如果可以查看 UCC27712 HB 驱动器。
Richard
UCC27712的拉电流和灌电流为1.8A/2.8A、无法满足客户要求(至少:3A/3A)。
Ken、您好!
大多数更高电流的100V 半桥驱动器都具有内部自举二极管、因为这在许多应用中是节省外部二极管元件的常见选择。 尤其是考虑到客户对3A 或更高栅极驱动电流的要求、我认为 UCC27288是最佳选择、尽管它没有互锁。