This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:bq35100参数

Guru**** 2506045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375132/bq35100-bq35100-parameters

器件型号:BQ35100

工具与软件:

大家好、为我的电池组配置设置器件。下面是我要讲的内容:


电池榨汁采用并行电池。

数据存储器->电量监测:

电池设计容量 mAh = CELL_RATE_CAPABILITY* NUMBER_OF_CELLS_IN_PARALLEL (  未使用串联电池)

电芯设计电压=电芯标称电压

电芯终止电压=电芯截止电压或电路板截止电压(以较高者为准)

最大负载=板最大速率负载--> 1)这是如何使用的? 它是否被使用?

健康状态= 100%

最大健康差值的状态= 2?? 2)这是什么?

3)什么是 Clk CTL 寄存器(时钟控制寄存器)?

4)默认温度是多少?

5)什么是电池 ID?   这应该是 CHEM_ID...当前读取0、因此这是错误的...

6)什么是重置计数器 WD?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)最大负载应为系统的最大负载。

    2) 2)这是电量监测计一次调整 SOH 的最大值。

    3) 3) Clk CTL reg、是时钟控制寄存器、可保留默认值。

    4) 4)没有默认温度、默认情况下、监测计将使用外部热敏电阻进行温度读数。

    5) 5)电池 ID 与 ChemID 不同、Battery ID 的默认值为0、因此这是正常的、ChemID 寄存器是私有参数。

    6)这可以保留为默认值

    此致、

    Evan