This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:TLV61070A

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374564/tlv61070a-tlv61070a

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: TPS61023

工具与软件:

我有关于器件型号 TLV61070A 的问题。 数据表自豪地说:输出可设置电压- 5.5V。 但还没有关于此升压转换器在5.5V 时可支持的输出电流大小的信息。 图6-2显示了5V 输出电压下的电流。 是否有这样的文档可以为我提供类似这样的曲线?

更多详细信息。 我们要将此元件用于2-3个产品。 第1种产品的输入电压为2.4V (2节 AA 镍氢电池);第2种和第3种产品的输入电压为4.8V。

我们要使用5.5V 输出来打开/关闭小型直流电机。 在较大产品中、该电机的额定电流为1.2A。 但初始启动电流大约为3倍(3.6A 左右、几毫秒)。 升压转换器将如何响应。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    输出能力的计算公式如下:

    如果施加3.6A Iout、那么该器件的行为将类似于:

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    感谢您的答复。

    2) 2)我根据产品说明书第7.3.4节中的公式计算了 Iout。 事实上、该稳压器无法提供足够的 Iout。 最大 最小电机(具有2.4V 输入电压和5.5V 输出电压)的值为1.05A。 因此、我搜索并找到了另一个稳压器 TPS61023、它具有3.7A 的更高谷值电流限制。 根据类似的计算、最大 Iout 为1.65A。 我可以将其用于额定电流为0.4A、堵转电流(浪涌启动电流)范围为1.6A - 2A 的最小电机。 因此、浪涌电流可能会略高于1.65A 计算值。

    U 指出了数据表的第7.3.7节作为答案。 但这在这里不适用。 该部分适用于接地短路。 对于最小的直流电机、Vout (来自稳压器)= 5.5V、最大值为 堵转电流为2A。 这意味着定子绕组的电阻= 2.75 Ω。 这不是一个短。 整个5.5V 电压最初将出现在绕组上。 当电机开始旋转时、反电动势将增大、电机电流将降至0.3 - 0.4A。

    但是、第7.3.4节仍然适用。 它指出:

    "当负载电流增加、使电感电流在整个过程中高于电流限值时
    开关周期时间、关断时间增加以使电感器电流以前降至此阈值
    下一个导通时间开始(即所谓的频率折返机制)。

    请注意、此处为"频率折返机制"。 正如我所了解的、稳压器会将电流限制在其最大值 导通时间来增加关断时间。  1.65A 是我们可以接受的。 在几毫秒内、电机旋转后、电流无论如何都会降至额定电流0.3 - 0.4A。

    我的解释是否正确? 既然您是 TI 的专家、请回复您。 非常感谢您的建议和时间。 AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB:

    1.我们所有的升压转换器都有电流限制操作。 这意味着、当您在 TPS61023上施加2A 电流时、输入电流将限制在3.7A、并且由于输入功率不足、Vout 将下降。 我不知道您的电机驱动器、因此您需要确认是否可以接受浪涌期间的压降。

    2.关于短路保护功能: 当 Vout 被拖至 Vin 以下时,功能被激活。 我们的 IC 不知道或不关心 Vout 如何低于 Vin。 因此、 无论是短路负载还是施加 IC 无法支持的重负载、都没有区别。

    电流限制操作实际上如下图所示(未在 TPS61023上捕获波形、但它们具有相同的行为):

    当 Iolad 增加时、电感器电流将增加、以将 Vout 保持在目标电压(为您的应用提供5.5V)。 但如果 ILOAD 保持上升且 电感器电流达到电流限 值、则电流将被限制在限值 (TPS61023为3.7A)、并且由于输入功率与不断增加的输出功率不匹配、Vout 将下降。 问题在于您是否能够 在电机启动期间接受压降(2A 条件下降至约4V)。

    此致、

    Travis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 我会联系电机制造商。 他们必须为我们定制制造电机、因为他们的标准 N20/N30电机不符合我们的要求。 因此、我可以让他们知道这一事实。 希望他们能给我一个满意的答案。 我会告诉你。 再次感谢。 AB