请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740-Q1 Thread 中讨论的其他器件:UCC28740
工具与软件:
嗨、团队:
有关 UCC28740的简短问题、输入电压为800V/400V 直流电压、输出为10V/V 2mA 超轻负载、400V 和800V 的输入电流分别是多少?
效率如何?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
有关 UCC28740的简短问题、输入电压为800V/400V 直流电压、输出为10V/V 2mA 超轻负载、400V 和800V 的输入电流分别是多少?
效率如何?
谢谢
Cheng、
效率将取决于变压器效率、通过主开关的传导损耗、通过主开关的开关损耗和待机损耗。 请参见下面的参考设计、该设计使用效率~80%的 UCC28740控制器。 估算效率后、可以使用方程式 Vout*ILOAD/(efficiency*Vin_DC)计算直流输入电流。
UCC28740EVM-525评估板|德州仪器 TI.com
谢谢你