This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:封装尺寸

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373535/lm1084-pkg-size

器件型号:LM1084

工具与软件:

您好、TI  

     在 LM1084规格中、KTT (TO-263)封装尺寸为10.16*15.24。

    规格背面的封装规格给出了尺寸14.35*8.64,两种尺寸之间的差异是什么原因?  确定应参考 绘制 芯片封装的哪些数据?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "Package Outline"页面是应参考的选项。 对于引线、尺寸应为14.35mm (max) x 10.16mm (典型值)。 我们必须更正首页。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       是否有 Package Outline 的详细大小~或更新了规格、我们需要 Type、max 和 min 等 size 数据来构建库(__LW_AT__规格似乎仅具有最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我们并不总是为其中的某些参数提供最小值。 这适用于 PCB 设计吗? 如果是、我们建议遵循 示例电路板布局部分中的布局。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      是的、PCB 设计需要封装尺寸。 您能否提供示例电路板布局的工程文件以供参考? 我无法在网站上找到它

        非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    它也位于同一个数据表中。 其内容如下所示:

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

      "有引线时、尺寸应为14.35mm (max) x 10.16mm (典型值)"   封装尺寸此处具有最大值、最小值和典型值?μ m

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    很抱歉耽误你的时间。

    不幸的是、就长度而言、我们现在只有最大值。 我们有宽度的最小值、典型值和最大值。

    您是否可以遵循我上面复制的布局?  

    ~ Aaron