This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:LM5163的负载降压过冲

Guru**** 2508405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378615/lm5163-load-step-down-overshoot-for-lm5163

器件型号:LM5163

工具与软件:

在400mA 至0mA 的负载瞬态期间、我观察到二极管输出端的电压过冲约为5.5V (大约50ms 额外产生0.5V)。

我的降压转换器配置如下面的 SNAP 所示:  

二极管的用途是保护输出免受外部电压的影响、并且反馈处的辐射齐纳二极管将在过压情况下保护 FB 引脚。 以避免二极管损耗反馈在二极管之后进行。

规格和非指定参数是:

输入电压为12V (典型值

5V 输出电压

Iout 最大400mA

L 选择100uH

输出电容为40uF

Cin 20uF

Ra 25K

大约24nF

CB 2nF

RF1 20k

RF2 6.34k

电路仅在二极管过冲5.5V 大约50ms 后的负载降压电压期间按预期工作? 是否有任何方法可以减少这种过冲? 这是否意味着控制器没有足够快地通过驱动低侧开关将输出电压降低到低电平? 这与纹波网络是否有任何关系?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav

    您是否可以 在过冲期间将电感器电流、负载电流、V (FB-GND)(交流耦合)和 V (VOUT–GND)(交流耦合)波形一起捕获 以便进行更多研究?  请分享几个具有不同放大比例的波形。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    以下是请求的波形 :

    在这里、Vout_Ext 是二极管之后的电压。 负载变化是从400mA 到0mA。

    注意:将此原型构建在零 PCB 上、而不是布局设计。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 vaidhav

    是自然的。 存储在降压电感器中的能量在重负载至空载转换期间传输到输出电容器。   

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ml/slyp669/slyp669.pdf 中的第14页 

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    好的。 您是否建议使用任何方法来略微减小该值、因为它目前位于我的规格边界? 在减少过冲方面略有改进会有所帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaidhav

    这些项目有助于减少重负载至空载瞬态期间的 VOUT 过冲。  

    • 缓慢的重负载到空载转换  
    • 小型降压电感器
    • 这一点很重要  

    - EL