This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:禁用 OPP 特性

Guru**** 2503935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372057/ucc28750-disabling-opp-feature

器件型号:UCC28750

工具与软件:

我考虑将 UCC28750作为替代控制器、以设计到现有的反激式设计、这是 D 类放大器的电源。 它看起来像一个好的候选人。 但我确实有一个问题、我们设计的产品可随时送音乐、这意味着电源即使在过载时也不得关闭。 是否可以围绕在反馈过高时关闭芯片的内置 OPP 进行设计?

我需要禁用 OPP 功能、以便让此设计适用于我、因此我仍然可以在更高的反馈值下利用不断增加的开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    感谢您联系我们。

    遗憾的是、无法禁用 OPP 功能、因为它取决于内部计时器、该计时器会自动检测这一情况85ms。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    尝试将电流检测值降低到远低于计算得出的电阻值(如40%至50%)。 您可能能够实现过功率应用。