This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在未激活 CUV 的情况下测得的电池电压低于 CUV

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375626/bq76952-battery-cell-voltage-measurements-below-cuv-without-cuv-activated

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我们将 BQ76952用于针对 LFP 电池的4-16节串联电池管理系统。 我要提到的电池为16芯。 CUV (电芯欠压)在2、8V 时触发、COV (电芯过压)在3、65V 时触发。  

我们遇到这样的情况:BQ 报告的电池电压低于 CUV 值、但不报告 CUV 状态。  

据我们所知、电池电压测量通过两种方式完成:  

  1. 通过 BQ 中的比较器测量–据我们所知、该值在 CUV/COV 决策中用作输入、但我们无法读取和打印这些值、  
  2. 通过模数转换器测量–据我们所知、该值不用作 CUV/COV 决策中的输入、但我们可以读取这些值、并在统计数据中打印这些值。  

我们统计了自统计数据清理以来、电池电压降至2、8V 以下、低于2、8V 的次数以及历史上的最低电压。  

 

我们的一些电池模块遇到一些怪异的问题。  

我们有一些模块(我们仅在部分模块、而不是所有模块上看到)在统计信息中不报告比较器测量的 CUV 事件、在 CUV 状态下测量的时间为0秒(当电池电压降至2、8V 以下时、会触发 CUV)。 但是、他们在统计数据中报告、0号电池(第一个串联连接到负极端子的电池)降至1、5V、低于2、8V 并持续5秒。 在没有任何额外事件的情况下报告1、5V 测量值(PCB 不移动、温度不发生变化、电流不流动)。 电池刚刚停止、例如30小时内报告1、5V 的编号为0的电池(时间并不总是相同、但并不经常)。  

在这种特殊情况下、比较器和模数转换器执行的测量可能并不匹配。  

我们认为、PCB 上的冷接点可能存在问题、接线松动或任何其他组装问题。 但是、如果我们特意从物理上断开电池0、则在我们断开电池的情况下始终会存在 CUV、并且 CUV 状态期间的时间(比较器测量的电压)始终长于以<2、8V 状态测量的时间(模数转换器测量的电压)。 此外、如果我们手动断开电芯0的连接、电芯1的电压也会发生变化、相关变化会存储在我们的统计信息中。 电压变化也不同(电压会发生变化、并非总是降至1、45-1、48V)。 除此之外、我们已经检查了电气连接(在 PCB 上、导线、电芯上)、一切都正常。  

总之、对于某些电池模块、我们在统计中使用模数转换器测量电芯0的电压、随机等于~1、5V、持续~5秒、在特定的电池模块上测量一次~30h、但我们不会测量相应的 CUV。 相同的症状出现在不同的模块上。 始终为电芯编号0、始终约为5秒、始终约为1、5V、并且始终未测量任何相应的 CUV 事件。 已检查和检查 PCB 和电缆上的连接、未发现任何问题。  

这使我们得出以下假设:  

  1. 比较器可能不如模数转换器敏感、由于某种原因(噪声、组装问题)电池电压确实下降到~1、5V。 该假设不能解释为什么它始终是电芯0、为什么电压始终降至~1、5V、为什么电芯1上的电压不发生变化、以及如果电池无操作且没有可见的连接故障、为什么会发生这种情况。  
  2. 比较器可以正确测量、而模数转换器可以错误测量、并在~30h 内报告一次错误测量。 我们不知道为什么会发生这种情况。  
  3. 存在报告错误测量电芯0电压的通信问题。 我发布了一个有关 I2C 的其他问题(此处链接:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375625/bq76952-bq76952-i2c-master-slave-communication-issues?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq76952#) -可能与之相关?  
  4. BQ 内部存在问题。  

对于如何解决这一问题、您有什么建议吗?  

 

此致、  

Karol  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karol:

    我将通读并在明天给你一个回应。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    当扫描打开时存在此 CUV 行为时、您是否可以发送 BQstudio 仪表板的屏幕截图?

    例如:

    我想仔细检查一些设置。

    您是否也可以发送.gg 文件?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们无法使用 BQstudio 以简单的方式运行设置、因为我们的 BMS 硬件设计为 BQ 直接连接到 STM32、而 I2C 总线上没有任何其他主器件。 理论上、我们可以进行这种实验设置、但需要首先运行 STM32来初始化 BQ 中的设置、而不需要关闭 BQ 上的电源、从而将 I2C 重新连接到 BQstudio。  

    您提到过仔细检查一些设置-也许我们可以从源代码中或以不同的方式提取这些设置?

    此致、  

    Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karol:

    您能否判断 在观察到此事件时是否触发 PF 警报 A()[SUV]?

    这与您对部分的描述类似  SLEEP 模式下的10.1.3电芯1电压验证  状态 细节和指导.

    此致、

    Thomas Rainey