主题中讨论的其他器件:LM61460、 SN61460-Q1、 LM61440-Q1、LM62440-Q1、
工具与软件:
您可以为零件"LM61460 (SN61460)"共享 SIMPLIS 文件吗?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SN61460: SN61460-Q1 3V 至36V、6A、低 EMI 同步降压转换器
适用于可扩展电源
–与以下器件引脚兼容:
•LM61440-Q1 (36V、4A、可调节 fSW)
•LM62440-Q1 (36V、4A、固定 fSW)
•LM61460-Q1 (36V、3A、可调节 fSW)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------