请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019A 工具与软件:
這是一個輸出200V、0.5A的BOOST PFC電路。我想使用TINA軟體中的功率表來計算功率因數。我在網路上搜尋了很多文章、但大多數都討論交流或直流電路、並且我沒有找到任何專門計算交流到直流轉換的功率因數的文章 μ A

輸出功率為98.62W μ A

这是电路文件 :drive.google.com/.../view
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
這是一個輸出200V、0.5A的BOOST PFC電路。我想使用TINA軟體中的功率表來計算功率因數。我在網路上搜尋了很多文章、但大多數都討論交流或直流電路、並且我沒有找到任何專門計算交流到直流轉換的功率因數的文章 μ A

輸出功率為98.62W μ A

这是电路文件 :drive.google.com/.../view
您好、Lin、
我喜欢这篇关于我多年前发现的功率因数的文章。 我认为这有助于解释很多:
e2e.ti.com/.../PF_5F00_THD_5F00_Power.pdf
对于仿真、我认为您需要在交流电源的电压表后面再添加一个功率计。
PF =引脚/ (Vrms x Irms)
假设 Vrms 是一个完美的正弦波、则均方根电流(Irms)的所有失真或相移都应由输入功率计隔开。
除非您明确了解任何线路和负载条件下的效率、否则不能使用输出功率。
请注意、除非您也对 EMI 滤波器建模、否则实际电路的 PF 将与仿真不同。
此外、由于该模型已简化、因此该仿真可能无法对输入电流的一些实际失真进行完整或完整的建模。
因此、根据文章中的公式、实际使用的 THDi 会更高、而实际使用的 PF 会更低一些。
此致、
Ulrich