This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378应用

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380358/tps2378-tps2378-application

器件型号:TPS2378

工具与软件:

现用Ti的TPS2378做交换机的PD接口芯片、按下面原理图做成PD设备。接PSE设备后、无法给该PD设备供电(PSE设备是好的、可以给摄像机供电)、量得PD接口处电压在DC3V左右。请分析下原理图有啥问题!μ A

目前我们正使用 TI 的 TPS2378作为 PD 接口芯片、并根据下列原理图开发 PD 器件。 连接 PSE 器件后、PD 器件无法通电(PSE 器件运行正常、可以为摄像头供电)、并且测得 PD 接口上的电压约为 DC3V。 请帮助检查原理图是否有任何问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Terry、您好!

    感谢您发送编修! 可能有3个原因导致 PD 测试失败:

    1.主要问题: RTN 和 VSS 不应该连接。 VSS 和 PD 之间存在热插拔、当 PSE-RTN 协商成功时、将打开此热插拔。

    2. PoE 有维持功率特征检查、当 PD 消耗电流小于10 mA 时、PSE 可能会关闭低电流 PD 端口。 如果您在没有实际负载的情况下运行测试、您可以施加虚拟负载以保持大于10mA 电流。

    3.此 PD 只能用于具有模式 B 的 PSE。此外,您可以分享 H1602SG 数据表吗?

    此致、

    Diang