This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100测量仪表库仑计数器运行?

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379971/bq35100-bq35100-gauge-coulomb-counter-operation

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好!

我只想确认 ACC 模式的以下设置:

当 GE 不正确时、计数器不起作用?

当 GE 打开时、库仑计数器开始计数并继续计数? 是否发送 GAUGE_START/STOP()无关紧要。 对吗?

数据表表表表6.3提到了 每30分钟更新一次、否则 GE =低电平..这使我认为即使 GE 关闭、计数器也处于活动状态...这实际上是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    当 GE 为低电平时、器件关闭。 库仑计数器不会执行任何操作。

    需要为此模式配置电量监测计、需要首先发送电量监测计启动命令、并且必须将 GE 引脚置为有效、才能启动或继续 CC。

    否、当 GE 为低电平时、CC 将无法正常工作。

    此致、

    Evan