This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:输出电压过高

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376022/lm5163-output-voltage-is-to-high

器件型号:LM5163

工具与软件:

您好!

我们在新设计中使用 LM5163DDAR。 它用于从20...50VDC 生成5V/0.3A、原理图如下所示:

使用原理图中的值、输出电压不是很稳定、并根据负载电流在5.1V 和5.9V 之间跳跃。 因此、我已对值进行了优化、如下所示:

L201 = 100uH

C205 = 100pF/50V

R201 = 43k

现在、输出电压在5.09...5.22V 的范围内更稳定、但根据输出电流的变化、它上升至大约5.4V。如果电流随后再次下降至旧值、电压通常也会下降、但有时会保持在较高的值。

对我而言、不清楚为什么电压显著高于计算得出的最大值5.15V? 为什么电压会产生如此高的电压突变?

由于布局空间有限、我们的布局并非 TI 指定的100%。 这是否可能是布局问题、例如来自反馈连接?  

提前感谢。

此致、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger  

     由于转换器通过 FB 引脚调节 VOUT 纹波的谷值、因此可以通过添加电容器(C205)来增加 VOUT 平均值。  

    除此之外、我认为开关现在不稳定、并且输出电压会增加。 当 VOUT ~ 5.4V 时、您是否会将电感器电流波形与 VOUT 一起发送给我?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的回答。

    我已经将 Cff 的值降低到100pF、然后在 VOUT 处获得~5.4V。 2.2nF VOUT 的电压为~5.9V。

    为了测量电感器电流、我在下图的交叉处插入了一个0.05欧姆的分流电阻器。  

    采用此分流电阻器 时、VOUT 可以稳定地在~5.12V! 因此我无法测量@5.4V VOUT 的电感器电流。 BTW。 我正在使用 W ü Würth Electronic 744787101的电感器。

    但我已进行了以下测量@5.4V VOUT:

    通道 A:VOUT 上的电压

    CH B:SW U200.8上的电压

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger  

    像转换器这样的 Loos 不稳定、我认为您需要更大的 ESR。

    根据我的粗略计算、您需要~ 100m Ω ESR 才能使系统稳定。  

    请 从产品文件夹下载快速入门计算器、并仔细检查 ESR 要求。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的提示。 我可能会在下周试用、然后给您反馈。

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger  

    请在下周进行更改后分享一些波形。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我离开办公室后、我将无法再回复此 E2E 帖子。
    如果您仍在尝试解决此问题、请勿回复此帖子、而是创建一个新帖子、以便快速从其他工程师处获得帮助。
    - EL