This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064和 TUSB1046之间的不同点是什么?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381489/tusb1064-what-is-different-point-between-tusb1064-and-tusb1046

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TUSB1064用于其后续产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
他们希望对 Type-C 端口实现以下功能。
1.20V/5A 电源输入
2. USB2.0功能
3.显示端口(DP)输入。 (__LW_AT__DP 信号-> Type-C 插座-> TUSB1064 ->主板的 DP 输入)

此外、它们还将 TPS65987D 用作 PD 控制器。

TUSB1064是否适合用作 UFP 的产品?

问题2:
TUSB1064和 TUSB1046之间的不同点是什么?

问题3。
TUSB1046是否可用于  UFP 产品?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya-san

    [报价 userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381489/tusb1064-what-is-different-point-between-tusb1064-and-tusb1046 "]

    问题1。
    他们希望对 Type-C 端口实现以下功能。
    1.20V/5A 电源输入
    2. USB2.0功能
    3.显示端口(DP)输入。 (__LW_AT__DP 信号-> Type-C 插座-> TUSB1064 ->主板的 DP 输入)

    此外、它们还将 TPS65987D 用作 PD 控制器。

    TUSB1064是否适合用作 UFP 的产品?

    [报价]

    是的、TUSB1064可以支持高达8.1Gbps 的 DP 数据速率。

    Unknown 说:
    Q2.
    TUSB1064与 TUSB1046有何不同之处?[/QUOT]

    TUSB1046用于源端或 DFP、而 TUSB1064用于接收端或 UFP。

    [quote userid="190215" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381489/tusb1064-what-is-different-point-between-tusb1064-and-tusb1046 Q3.
    TUSB1046是否可用于 用作 UFP 的产品?[/QUOT]

    对于 DP ->否、TUSB1046只能在 DFP 侧使用。

    谢谢

    David