工具与软件:
尊敬的设计师:
我的客户在使用 TI 的电子保险丝芯片 TPS259540DSGR 时遇到问题、具体说明如下。
在下图中、当 J2输入13.1V DC 时、D20 LED 灯亮起。 此时、TPS259540DSGR 的输出电压为13.04V、输出功能正常、故障引脚电压为11.51V、LED 指示灯两端的电压为1.52V。
根据规范、在输入电压超过13.7V 后、TPS259540DSGR 将启动过压保护、并将输出电压钳位在13.7V。 但现在输入仅为13.1V、为什么 LED 会亮起?
请帮助分析原因,谢谢!
此致、
Arabella Zhang