This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618E:电感值

Guru**** 2193080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382615/bq25618e-inductance-value

器件型号:BQ25618E

工具与软件:

您好!

在我的设计中、我使用 的是 BQ25618E、带有来自 Qi IC 的大约7V 电压输入。

我注意到 BQ25618E 加热相当高。

我的设计中的电感器为2.2uH、这是数据表中指定的最大值。

使用4.7uH 来减小纹波电流有什么问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表的第10.2.2.1节"电感器选择"。 我们尚未使用其他尺寸的电感器进行测试、无法保证其性能。 较高的电感将具有较高的 DCR、这通常会导致更多的功率损耗和电感器中的发热。 我建议更好地优化电路板布局、以尽可能减少发热。

    此致、

    Mike Emanuel