This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:如果我错误地计算 RC、Cc 和 CP、会发生什么情况?

Guru**** 2505775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368189/tps61288-what-happens-if-i-calculate-rc-cc-and-cp-incorrectly

器件型号:TPS61288

工具与软件:

您好!

我正在围绕 TPS61288设计升压应用电路、并且在确定补偿环路组件(RC、Cc、CP)时遇到问题。 如果我电位错误地计算它们、会出现什么问题吗?

--------------------------------------------------------

我的特定设计参数是:

输入电压:2.7V 至4.2V (标称值:3.6);

输出电压:5V;

输出电流:高达8 A (名义上少得多);

电感:4.7uH;

--------------------------------------------------------

我一直在遵循数据集、并尝试替换这些值以获得 RC、Cc、Cp、但我在确定 Co 时遇到问题、因为5V 输出总线正在为10mF 的电解电容器充电。 我应该将其考虑在内、还是仅将 Co 用作器件的输出电容器? 如果我错误地计算了环路补偿、是否有什么可能出错的地方?

*我还查看了 TI/TPS61288网站上提供的 Excel 计算表、但我一直在寻找的 Cc、RC、CP 字段都标记为"用户输入"、因此遗憾的是、我没有从中吸取太多教训。

非常感谢您抽出宝贵时间、祝您愉快。

此致、

Štěpán Šípal μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于此器件的专家本周不在办公室、请期待我们在此处回复较晚。  

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Štěpán

    很抱歉回复太晚了。

    当 输出侧有一个10mF 电容器时、在计算环路时必须考虑该电容器。

    也就是说、将  Co 用作器件的输出电容器。

    实际上、RC、Cc 和 CP 有些任意、因为 交叉频率相当低。

    您可以仅使用 EVM 参数尝试一下。

    请注意以下两点:

    1.器件并非真正的负载断开连接、上面有一个体二极管。

    这意味着当 Vin 高于 Vout 时(如第一次连接)、器件无法控制浪涌电流。

    2. 启动时设备会限制其电流。

     由于充电电流将受到限制、输出电容器将获得相对较长的上升时间。

    此致。

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fergus:

    非常感谢您投入宝贵的时间给予帮助。 我刚刚使用了数据表中的典型应用值、一切看起来都还不错。

    此致、

    Štěpán μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Štěpán、

    听起来不错 、欢迎您的参与。

    此致。

    Fergus