This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:一些问题

Guru**** 2503915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379688/bq27320-some-questions

器件型号:BQ27320

工具与软件:

您好!  

我对 BQ27320寄存器有一些问题。

如何解码0x08h 和0x09h 寄存器的电压读出值。 0x0Ch 和0x0Dh 表示电流。

在 TRM 中、不清楚 LSB 或/和偏移。  

例如、如果电压寄存器的读数为0x03EBh、电压是多少?

如果电流寄存器读数为0x03EBh、则电流为多少?

2.以下寄存器在 SEALED 访问时都是只读的。 这是否意味着它们始终是只读的? 或者在没有密封的情况下也可以写入呢?

- Temperature()、0x06 & 0x07

- Voltage()、0x08 & 0x09

- CURRENT()、0x0C 和0x0D

- CycleCount ()、0x2A & 0x2B

- State of charge (), 0x2C & 0x2D

- Charge Voltage()、0x30 & 0x31

-充电电流(), 0x32 & 0x33

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标准命令的结果采用小端字节序格式。 例如、如果您从命令(寄存器) 0x08和命令0x03中读取0xEB、则结果为0x03EB、因为0x08/0x09是电压的标准命令、这意味着1003mV。

    同样的原则适用于电流等

    那些命令(寄存器)是只读的(它们是测量结果)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dominik。