请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 Thread 中讨论的其他器件:BQ76952、
工具与软件:
我的新 BMS 设计具有 BQ76952和 BQ34Z100电量监测计。
2个芯片有可能分享 NTC 吗?
是否可以将 NTC 值写入任一芯片而不是使用 ADC 来测量探头?
BQ76952使用1.8V 偏置探头、BQ34Z100使用2.5V 偏置探头。
否则、我必须说明一个 NTC 仅用于电量监测计、另一个 NTC 仅用于电芯保护。
这似乎不是一个大问题、但这款 BMS 专为 DIY 安装而设计、因此我无法控制客户如何安装温度探头、如果两个探头不共享相同的功能、很容易出现问题。