请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
客户 在电流和放电电流为0时实施了电路板偏移校准、但 DDSG 和 DCHG 在短时间(300ms)内关闭、如以下波形所示。
CH2: DDSG、 CH3:DCHG (具有50A 放电电流校准)
具有0A 电流校准

他们尝试在线调试、发现在实施命令"CONFIG_UPDATE、Subcommand 0X090"时、连接中断。

请为这个紧急问题提供帮助吗?