工具与软件:
您好!
我有一个 inr18650-35E 4p 电池组、一个 bq27z561电量计和一个 BQ25185DLHR 充电器。 我们使用太阳能为此电池充电...充电电流在50mA 左右非常低。 电池组的截止频率为272mA、目前、充电器截止频率配置为30mA。
在电流这么低的情况下、我如何确定电荷的终点。 传统的 CC/CV 图中、恒定电流远大于此值、因此可以达到 CV (恒定电压)相位、然后直接监测、直至达到截止电流或时间到期。
如何在当前配置中执行此操作? 如何计算达到 CV 阶段后所需的充电时间?
此外、考虑到充电器截止电流低于电池包截止电流、我如何设置术语收尾电流?