This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:USB - PD 电力输送以及电池充电功能

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382541/bq24192-usb---pd-power-delivery-with-battery-charging-functionality

器件型号:BQ24192

工具与软件:

您好!

我计划设计一种 USB - PD 电力输送系统、以满足以下要求。



Sl 编号 技术
1. 输入电源
2. 电源适配器 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A
3. 移动电源 5V/3A、5V/2A
电池充电器要求
4. 电池充电电流 主题
5. 最大充电电压 4.2V 或4.1V
6. 电池类型 锂离子电池3.6标称电压
7. 电池最小工作电压 2.8或2.85V
输出功率要求
8. 输出 SYS 电压 4.1V 或4.2V
9. 输出 SYS 电流(持续) 4.5A (如果在峰值需求的情况下电池能够提供电源)
10. 电池放电电流 6A (连续)、9A (峰值)


请建议 BQ24192是否适合上述要求。 平均负载要求约为8W、峰值功率要求约为25W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的输入支持为3.9V 至17V、输入电流为100mA 高达3A、因此我认为这应该足够了。

    在充电电流方面、它可支持3.5V 至4.4V 的500mA 至4.5A 以及2.8V 或3.0V 的 BATLOWV。 因此、在这种情况下、它也应该足够了。

    该器件的最大建议工作 SYS 电流为4.5A。 对于 IBAT 放电、它可以处理6A 连续电流和9A 峰值电流(最长1秒)。

    根据您的所有要求、此充电器应该能够支持您的应用。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您之前的答复。

    我还有一些有关 BQ24192的其他问题、特别是有关其动态电源管理(DPM)的问题:

    1. 输入电流限制设置对于触发器件中的补充模式(即电池开始放电以支持负载需求的位置)有多重要?

    2. 在我们的应用中、使用 BQ24192实现25W 的峰值负载需求需要电池为负载补充电流(因为 ISYS 限制为4.5A、而电池放电电流范围为6A 持续电流至9A 峰值电流)。

    3. 例如、如果我连接一个15V/3A (45W)适配器并将输入电流限制设置为3A、即使在峰值负载(25W)下、适配器也不会超过此限制。 然而,由于尚未超过 ILIM 且补充模式尚未激活(意味着未发生电池放电),设备是否会从 SYS 消耗超过4.5A 的电流(可能为5、6或7A ,取决于 VSYS )?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binyamin、

    由于美国节假日、我们的回复可能会延迟。 我们将在工作周结束前作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Binyamin:

    触发器件补电模式的输入电流限制设置(即电池开始放电以支持负载需求的位置)的重要性如何?

    输入电流限制(与 VINDPM 一起)将决定可以从输入端拉出的最大电流量。 如果系统负载显著超过该限制(超过编程的充电电流)、则电池将开始补充。 这非常具有应用特定性、在某些情况下、负载的峰值远大于输入电流限制、在其他情况下、系统负载始终远低于输入电流限制。

    例如、如果我连接一个15V/3A (45W)适配器并将输入电流限制设置为3A、则即使在峰值负载(25W)下、适配器也不会超过此限制。 但是,由于尚未超过 ILIM 且补充模式尚未激活(意味着未发生电池放电),设备是否会从 SYS 消耗超过4.5A 的电流(可能为5、6或7A ,取决于 VSYS )?

    如果 SYS 上出现大负载、那么器件将在 SYS 上汲取超过4.5A 的电流。 这超出了建议的运行条件、因此不建议在器件大部分运行期间发生这种情况、但器件应能够提供该电流。 因此、这应该没有问题。 即使超过了 ILIM、也可以通过电池补充 SYS 负载以获得更高的电流消耗。

    此致、

    Juan Ospina