This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601作为负载开关 Cout

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381600/tps2660-tps26601-as-load-switch-cout

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS22998

工具与软件:

大家好、团队成员:

TPS26601作为负载开关。

VIN/Vout=48V

Iout/Ilimit=0.7A

i_fastrip= 1A

设计中要使用的 Cout 电容是多少?

此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    在电源设计中、Cout 的标准建议是每1W 负载1uF。

    33uF 至47uF 的范围内使用

    此致  

    Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。

    该建议是否也适用于 TPS22998负载开关?

    请确认。

    谢谢。此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS22998 由不同的工程师处理。 您能否在 TPS22998上发布新主题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Rakesh。 我将在单独的主题中进行检查。

    对于负载开关、建议值为10:1 cin:cout。

    是否适用于 TPS26601负载开关??? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS26601、Cin 可小至0.1uF

    根据负载的瞬态支持需求、COUT 范围可介于0.1uF 至 mF 之间。 TPS26601没有 Cin:Cout 比率依赖关系