This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:反相降压/升压

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203, TPS629210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383238/tps629203-inverting-buck---boost

器件型号:TPS629203
Thread 中讨论的其他器件: TPS629210-Q1

工具与软件:

尊敬的支持团队:

参考 TPS629210-Q1的 SLVAFC5、可以将 TPS629203与 IBB 搭配使用吗?
www.ti.com/.../slvafc5

假设以下规格。
输入电压:5V
输出电压:-5V
Iout : 15mA~50mA

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    是的、可以使用它。

    谢谢

    Colin